Créer une variable

Créez une variable indiquant la température actuelle.
  1. Créer la variable :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Modèle
      et sélectionnez
      Nouveau
      Variable
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      Temperature
      .
  2. Configurer la variable :
    1. Dans
      Propriétés
      , sélectionnez
      Int32
      , puis sélectionnez
      Float
      .
    2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Temperature
      et sélectionnez
      Nouveau
      Plage
      .
    3. Sous
      EURange
      , définissez
      Limite haute
      sur
      100
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.