Appliquer des animations aux objets graphiques

Ajoutez et configurez des propriétés d’animation de nombres, séquentielle ou parallèle pour animer un objet graphique.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l’objet graphique à animer.
  2. Dans la partie supérieure du volet
    Propriétés
    , sélectionnez
    Add
    , puis sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Animation de nombres
      .
    • Animation séquentielle
      .
    • Animation parallèle
      .
    Pour plus d’informations, consultez Animations.
  3. Configurez les propriétés d’animation. Consultez la rubrique Propriétés d’animation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.