Session.ChangeUser(username, password)

Authentifie un autre utilisateur dans la session, avec le nom d'utilisateur et le mot de passe transmis dans les arguments.
bool ChangeUser(string
username
, string
password
);

Arguments

username
(string)
Nom d'utilisateur avec lequel vous souhaitez authentifier la session.
password
(string)
Mot de passe utilisateur avec lequel vous souhaitez authentifier la session.

Renvoie

bool
false
L'authentification a échoué.
true
L'authentification a réussi.

Exemples

var user = userTextbox.Text; var pwd = passwordTextbox.Text; Session.ChangeUser(user, pwd);
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal