Créer un bouton permettant d’arrêter le système hôte

Ajoutez un bouton qui arrête le système d’exploitation hôte sur lequel
Application FactoryTalk Optix
s’exécute.
IMPORTANT:
Une pression sur
Fermer le système
ferme immédiatement le système d’exploitation de l’hôte
sur lequel
Application FactoryTalk Optix
s’exécute.
Par exemple, si vous exécutez la
Application FactoryTalk Optix
sur une cible d’émulateur, en appuyant sur le bouton
Fermer le système
, vous fermerez immédiatement votre système Windows.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Bouton
    .
  2. Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    ShutDownSystemButton
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Texte
    sur
    SHUT DOWN HOST SYSTEM
    .
  4. Dans
    Événements
    , en regard de
    Événement MouseClick
    , sélectionnez
    Add
    , puis sélectionnez
    ProjectName
    NetLogic
    ShutDownSystemNetLogic
    SystemShutDown
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.