Types d'événements

Les projets comprennent des événements prédéfinis et peuvent inclure des événements personnalisés.

Événements prédéfinis

Certains objets contiennent des événements prédéfinis. Par exemple, un objet
Bouton
contient un
Événement MouseClick
prédéfini qui déclenche une méthode associée lorsque vous sélectionnez le bouton lors de l’exécution.
Le volet
Événements
répertorie les événements prédéfinis d’un objet.

Événements personnalisés

Les événements personnalisés comprennent des événements de changement configurables qui se produisent lors de l’exécution lorsque la valeur d’une variable change. Pour plus d’informations, consultez :
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.