Créer un événement personnalisé
Ajoutez un événement personnalisé ou de changement en ajoutant un événement externe à un objet.
Les événements externes vous permettent de gérer les événements d’objets.
- DansVue de projet, sélectionnez l’objet qui contiendra l’événement externe.
- DansPropriétés, en regard d’Événements, sélectionnezAjouter un événement externe.
- Sélectionnez l’événement pour gérer les événements d’un autre objet.
- ChoisissezSélectionner.Le nouvel événement apparaît sousÉvénements.
- Pour lier une méthode à l’événement, sélectionnezAjouter une nouvelle méthodeen regard de l’événement, puis sélectionnez la méthode.
- ChoisissezSélectionner.
- (Facultatif) Si cette méthode nécessite des arguments, développez-la et définissez les arguments.
Fournir une réponse