Créer un bouton permettant de générer le rapport
Générez un rapport au format PDF d’une simple pression sur un bouton.
Conditions préalables
- Pour créer un bouton permettant de générer le rapport
- Créer le bouton :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez et saisissezGenerateReportButton.
- DansPropriétés, définissezTextesurGenerate Report.
- Configurer le bouton :
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez et sélectionnez
- SousArguments de la méthode, définissez la valeur de la propriétéOutputPath.Saisissez le chemin du fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport.Par exemple, saisissez :C:\Users\user_name\Documents\Reports\Report.pdf
- user_name
- Votre nom d’utilisateur Windows. Par exemple,JohnDoe
Fournir une réponse