Grille de données

Table qui présente des données obtenues à partir de nœuds du projet ou d’une ou plusieurs tables de base de données.
BrowseName
DataGrid
SuperType
Élément(Item)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Modèle
Model
Référence au modèle d’informations ou à la base de données où obtenir les données.
Requête
Query
Requête SQL standard pour filtrer les données d’intérêt. Vous pouvez l’utiliser pour filtrer les données à partir d’une base de données et filtrer les données obtenues à partir d’un modèle basé sur les nœuds. Dans le cas d’un modèle basé sur les nœuds, la partie du modèle SELECT * FROM est requise, suivie de la clause WHERE pour indiquer les conditions de recherche, par exemple : SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40
Durée d’actualisation automatique
AutoRefreshTime
La méthode Refresh (Actualiser) est invoquée périodiquement avec un intervalle d’attente égal à la valeur spécifiée (0 = actualisation automatique désactivée).
Élément sélectionné
SelectedItem
Élément sélectionné lorsque l’objet est initialisé à l’exécution (si vide, il est initialisé sans sélection). Après l’initialisation, cette propriété affiche le nœud correspondant à l’élément sélectionné (l’accès à la propriété est à la fois en lecture et écriture lorsque les données sont obtenues à partir des nœuds du projet, lecture seule lorsqu’elle sont obtenues à partir d’une base de données).
Élément sélectionné dans l’interface utilisateur
UISelectedItem
Autoriser la désélection
AllowDeselection
Colonne de tri
SortColumn
Colonne de tri par défaut.
Ordre de tri
SortOrder
Ordre de tri par défaut, croissant ou descendant, des éléments.
Couleur de la ligne
RowBackgroundColor
Couleur de remplissage de la ligne.
Couleur du texte de la ligne
RowTextColor
Couleur appliquée aux éléments de texte contenus dans la ligne.
Colonnes
Columns
Colonne à afficher dans un objet de la grille de données.
ViewModels
ViewModels
Visible
Visible
(Hérité de Élément)
Activé
Enabled
(Hérité de Élément)
Opacité
Opacity
(Hérité de Élément)
Marge gauche
LeftMargin
(Hérité de Élément)
Marge supérieure
TopMargin
(Hérité de Élément)
Marge droite
RightMargin
(Hérité de Élément)
Marge inférieure
BottomMargin
(Hérité de Élément)
Largeur
Width
(Hérité de Élément)
Hauteur
Height
(Hérité de Élément)
Alignement horizontal
HorizontalAlignment
(Hérité de Élément)
Alignement vertical
VerticalAlignment
(Hérité de Élément)
Rotation
Rotation
(Hérité de Élément)

Méthodes

Actualiser
BrowseName
Refresh

Événements

Sélection modifiée
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.