Configurer le panneau principal (type)

Ajoutez et configurez un chargeur de panneau qui sera par défaut le panneau de vitesse.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainPanel (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Conteneurs
    Chargeur de panneau
  2. Passez le curseur de la souris sur le chargeur de panneau, sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    MainPanelLoader
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre
    Panneau
    et
    ProjectName
    Interface utilisateur
    RemotePanels
    SpeedPanel (type)
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.