Variable à échantillonner

Variable à échantillonner avec un objet d’enregistreur de données.
BrowseName
VariableToLog
SuperType
Variable(BaseDataVariableType)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Dernière valeur
LastValue
Dernière valeur échantillonnée lors de l’exécution.
Horodatage
Timestamp
Horodatage du dernier échantillonnage de la variable lors de l’exécution.
Code de résultat de la dernière opération
LastOperationCode
(Uniquement pour la lecture des variables depuis un automate) Code d’opération pour la dernière lecture de l’automate.
Mode Zone morte
DeadBandMode
(uniquement pour le mode Échantillonnage de changement de valeur) Méthode de calcul de changement de valeur, par rapport à l’échantillonnage précédent, pour laquelle ne pas effectuer d’échantillon. Il a la priorité sur le mode général de zone morte de l’enregistreur. Aucun : tout changement. Absolu : changement absolu des valeurs de la variable. Pourcentage : changement du pourcentage des valeurs de la variable.
Valeur de zone morte
DeadBandValue
(uniquement pour le mode Échantillonnage de changement de valeur) Valeur de l’intervalle de zone morte. Elle a la priorité sur la valeur générale de zone morte de l’enregistreur. Par exemple, si la valeur est 5, l’enregistreur échantillonne la variable seulement si elle a eu un changement absolu ou de pourcentage d’au moins ± 5 par rapport à l’échantillonnage précédent.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.