Écran

BrowseName
Screen
SuperType
Panneau(Panel)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Couleur d’arrière-plan
BackgroundColor
Si l’apparence est Par défaut, Circulaire avec bordure ou Rectangulaire avec bordure, il s’agit de la couleur du bouton. Si l’apparence est Accentuation, la couleur est celle définie dans la feuille de style dans la propriété Couleur de surbrillance.
Alignement horizontal
HorizontalAlignment
Alignement de l’objet sur l’axe horizontal. À gauche = le côté gauche est placé sur le côté gauche du conteneur, à l’exception de la marge gauche. À droite = le côté droit est placé sur le côté droit du conteneur, à l’exception de la marge droite. Au centre = le centre de l’objet est placé au centre du conteneur, à l’exception des marges gauche et/ou droite. Étirer = la largeur de l’objet équivaut à la largeur du conteneur, à l’exception des marges gauche et/ou droite.
Alignement vertical
VerticalAlignment
Alignement de l’objet sur l’axe vertical. Haut = le côté supérieur est placé sur le côté supérieur du conteneur, à l’exception de la marge supérieure. Bas = le côté inférieur est placé sur le côté inférieur du conteneur, à l’exception de la marge inférieure. Centre = le centre de l’objet est placé au centre du conteneur, à l’exception des marges supérieures et/ou inférieures. Étirer = la hauteur de l’objet équivaut à la hauteur du conteneur, à l’exception des marges supérieures et/ou inférieures.
Test de psoitionnement visible
HitTestVisible
(Hérité de Panneau)
Déplacer la cible
MoveTarget
(Hérité de Conteneur)
Visible
Visible
(Hérité de Élément)
Activé
Enabled
(Hérité de Élément)
Opacité
Opacity
(Hérité de Élément)
Marge gauche
LeftMargin
(Hérité de Élément)
Marge supérieure
TopMargin
(Hérité de Élément)
Marge droite
RightMargin
(Hérité de Élément)
Marge inférieure
BottomMargin
(Hérité de Élément)
Largeur
Width
(Hérité de Élément)
Hauteur
Height
(Hérité de Élément)
Rotation
Rotation
(Hérité de Élément)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.