Créer une variable analogique

Créez une variable analogique dans
Vue de projet
. Les variables analogiques incluent les unités de mesure et les plages.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le dossier ou l’objet qui contiendra la variable.
  2. Dans la barre d’outils
    Vue de projet
    , sélectionnez
    Add
    Ajouter
    et sélectionnez
    Variable analogique
    .
  3. (facultatif) Pour modifier le type de données de variable, dans
    Propriétés
    , en regard du nom de la variable, sélectionnez le type de données existant, puis sélectionnez un autre type de données.
    CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, sélectionnez
    Afficher tout
    . Pour définir un tableau, sélectionnez
    Tableau
    , puis saisissez les dimensions du tableau.
  4. Dans
    Propriétés
    , entrez une valeur pour la variable ou créez un lien dynamique.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  5. (facultatif) Pour définir l’unité de mesure, en regard de la valeur de la variable, sélectionnez l’unité de mesure existante, puis sélectionnez une autre unité de mesure.
    CONSEIL: L’unité de mesure par défaut pour les valeurs des variables analogiques est
    <Aucun>
    , ce qui signifie aucune unité de mesure.
  6. Sous
    EURange
    , remplissez les valeurs suivantes :
    • Limite basse
      . Limite basse de valeur de la variable
    • Limite haute
      . Limite haute de valeur de la variable.
    • Contraindre
      . Définissez cette valeur sur
      Vrai
      pour contraindre les limites basse et haute de la variable.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal