IUANode.Add(child)

Ajoute un nœud de projet qui correspond à l'objet C# transmis dans l'argument.
void Add(IUANode
child
);

Arguments

child
(IUANode)
Objet C# correspondant au nœud de projet à ajouter.

Exemple

L’exemple suivant montre que l'enfant d'étiquette
MyLabel
de l'objet
Panel
est ajouté dans le projet :
var newPanel = InformationModel.MakeObject<Panel>("Panel"); var newLabel = InformationModel.MakeObject<Label>("MyLabel"); newPanel.Add(newLabel);
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal