Créer un widget pour ajouter des utilisateurs
Ce widget vous permet d'ajouter de nouveaux utilisateurs en déterminant leur nom, leur mot de passe et leurs paramètres régionaux.
- Créez le panneau CreateUserWidget :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surInterface utilisateuret sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnez et saisissezCreateUserWidget.
- Ajouter des étiquettes :
- Ajoutez trois étiquettes en cliquant avec le bouton droit de la souris surUserDetailset en sélectionnant .
- Pour renommer les étiquettes, passez le curseur de la souris sur chaque étiquette, sélectionnez et saisissez :
- NameLabel
- PasswordLabel
- LocaleLabel
- SélectionnezNameLabelet, dansPropriétés, définissezTextesurName.
- SélectionnezPasswordLabelet, dansPropriétés, définissezTextesurPassword.
- SélectionnezLocaleLabelet, dansPropriétés, définissezTextesurLocale.
- Ajouter une zone de texte pour le mot de passe utilisateur :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surCreateUserWidget (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la zone de texte, sélectionnez et saisissezPasswordBox.
- DansPropriétés, définissezType de contenusurPassword.
- Ajouter une zone de texte pour le nom d'utilisateur :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surCreateUserWidget (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la zone de texte, sélectionnez et saisissezNameBox.
- Créer un sélecteur de paramètres régionaux :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surCreateUserWidget (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la zone de liste modifiable, sélectionnez et saisissezLocaleCombo.
- Créez un lien dynamique entre la propriétéModèleet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer le bouton Ajouter un utilisateur :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surCreateUserWidget (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez et saisissezCreateButton.
- DansPropriétés, définissezTextesurAdd User.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez et sélectionnez
- Créez un lien dynamique entrenomet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créez un lien dynamique entrepasswordet .
- Créez un lien dynamique entrelocaleIdet .
- En regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez et sélectionnez .
- Créez un lien dynamique entreNewPanelPathet .
- Créer le bouton Annuler :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surCreateUserWidget (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez et saisissezDiscardButton.
- DansPropriétés, définissezTextesurCancel.
- En regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez et sélectionnez .
- Créez un lien dynamique entreNewPanelPathet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Réorganisez les éléments de l’interface.
Fournir une réponse