Constructeur : PeriodicTask(action, periodMilliseconds, excutingNode)

Une tâche
PeriodicTask
exécute le code à intervalles réguliers.
PeriodicTask(Action action, int periodMilliseconds, IUANode executingNode);

Arguments

action
(Action)
Méthode ou expression lambda à exécuter.
periodMilliseconds
(int)
Durée qui s’écoule pendant que la méthode ou l’expression lambda s’exécute.
executingNode
(IUANode)
Nœud dans lequel le code s’exécute.

Exemple

La tâche
myPeriodicTask
exécute la méthode
IncrementVariable()
chaque seconde (1 000 millisecondes). La méthode incrémente la valeur de la variable
variable1
d’une unité chaque fois qu’elle s’exécute.
public override void Start() { myPeriodicTask = new PeriodicTask(IncrementVariable, 1000, LogicObject); myPeriodicTask.Start(); } public override void Stop() { myPeriodicTask.Dispose(); } private void IncrementVariable() { variable1.Value = variable1.Value + 1; } private PeriodicTask myPeriodicTask;
CONSEIL: Dans cet exemple, la méthode
IncrementVariable()
n’a pas d’argument
PeriodicTask
, car la simplicité de son code ne nécessite pas l’annulation de la tâche.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal