Développer un formulaire de connexion multilingue
Créez un formulaire de connexion qui adapte la langue à l’utilisateur connecté.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
MultilingualLoginForm.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse