IUANode.GetByType<T>()
Renvoie un objet C# correspondant au premier nœud enfant du nœud sur lequel la méthode est appelée et du type
T
spécifié.
CONSEIL:
Dans Visual Studio et Visual Studio Code, la spécification du type exact (
<T>
) améliore la finalisation du code intelligent et facilite l’identification des erreurs lors de l’écriture du code.Lors de l’exécution, on sait avec certitude si le nœud recherché est du type demandé. Si le nœud recherché n’est pas du type demandé, l’API renvoie
null
.T GetByType<T>();
Arguments
- T
- Classe C#IUANodecorrespondant à la classe de l'objet C# à renvoyer.
Renvoie
- T
- Objet C# correspondant au nœud demandé.
Exemple
L'exemple suivant présente un objet C# renvoyé qui correspond au premier nœud enfant
Motor
du nœud qui contient le NetLogic :var myMotor = Owner.GetByType<Motor>();
Fournir une réponse