IUANode.GetVariable(browsePath)
Renvoie un objet C#
IUAVariable
. L’objet renvoyé correspond à la première variable enfant du nœud sur lequel la méthode est appelée. Le nom d'objet renvoyé correspond à l'argument.IUAVariable GetVariable(stringbrowsePath);
Arguments
- browsePath(string)
- Peut être :
- BrowseNamede l'objet .
- Le chemin d’accès à l’objet dans le modèle d’information, exprimé de manière unique comme une séquence de valeursBrowseNameséparées par/
Renvoie
- IUAVariable
- Objet C# correspondant à la variable demandée.
Exemples
Les exemples suivants présentent un objet C# renvoyé qui correspond à la variable
Speed
de l’objet Motor1
:var currentSpeed = Project.Current.GetObject("Motor1").GetVariable("Speed")
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Motor1/Speed");
Fournir une réponse