Éditeur de recettes

Le widget d'éditeur de recettes contient les objets graphiques et les scripts NetLogic nécessaires pour afficher et gérer les recettes lors de l'exécution.
Utilisez le widget d'éditeur de recettes pour :
  • afficher les ingrédients et les valeurs d'une recette stockée lors de la modification ou du chargement de l'automate ;
  • créer, modifier ou supprimer une recette ;
  • stocker une recette dans la base de données ;
  • charger une recette de l'
    Application FactoryTalk Optix
    vers l'automate ;
  • charger une recette de l'automate vers l'
    Application FactoryTalk Optix
    .

Interface de l'éditeur de recettes

Exemple d'éditeur de recettes
Élément
Nom
Description
1
Nom de la recette
Permet d'attribuer un nom à une nouvelle recette ou de sélectionner une recette existante.
2
Boutons de contrôle de la recette
  • Enregistrer
    . Permet de stocker la recette dans la base de données lors de la modification.
  • Supprimer
    . Permet de supprimer la recette sélectionnée de la base de données.
  • Charger
    . Permet de charger les valeurs de recette de l'automate vers l'
    FTOptixApplication
    .
  • Appliquer
    . Permet d'appliquer la recette sélectionnée sur l'automate.
3
Liste des ingrédients
Ingrédients du schéma de recette.
4
Éditeur de valeurs d’ingrédients
Valeurs modifiables des ingrédients de la recette.
5
Valeurs d’ingrédients appliquées
Valeurs des ingrédients de l'automate.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.