Cadran
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Comportement en cas de changement de valeur | ValueChangeBehaviour | Mode de mise à jour du texte lorsque l’utilisateur écrit dans la zone de texte. En fin de saisie = mise à jour de la valeur après que l’utilisateur a appuyé sur Entrée avec un clavier physique ou virtuel (appuyez sur Esc ou cliquez en dehors de l’objet pour restaurer le texte précédent). Lors de la saisie = en temps réel lors de l’écriture. | |
Fournir une réponse