Créer un modèle à partir d'un objet ou d'une variable
Utilisez un modèle pour créer d'autres objets et variables dont les attributs sont similaires.
- Sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansVue de projet, faites glisser l’objet ou la variable dans une bibliothèque deBibliothèques de modèles.Un nouveau modèle apparaît sousComposants.
- (Facultatif) Sélectionnez le modèle et entrez une description.Par exemple, expliquez comment utiliser ou implémenter votre widget.
Fournir une réponse