- Démarrer
- Utilisation du logiciel
- Contrôle de version
- Objets graphiques et de disposition
- Sessions et paramètres régionaux
- Développement de solutions
- Développement de projets avec C#
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Exemples d’applications
- Tutoriel sur l’interface utilisateur
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel sur les traductions
- Tutoriel sur NetLogic
- Références d’objet et de variable
Créer un base de données avec des exemples de types de données
Créez une base de données contenant des exemples de types de données à remplir et exporter vers un fichier
CSV
.- Créez une base de données intégrée. Consultez la rubrique Base de données.
- Passez le curseur de la souris sur la base de données, sélectionnezet saisissezStore1.
- Configurer les colonnes de tableau suivantes :Numéro de colonneType de données1Int162Int323Float4StringPour plus d’informations, consultez Configurer une table de base de données.
Fournir une réponse