Afficher les références d'un nœud ou d'un élément

Affichez les références pour afficher tous les objets du modèle d’information qui font référence à un nœud ou un objet.
  1. Affichez les références dans
    Vue de projet
    .
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud ou l’élément, puis sélectionnez
    Afficher les références
    .
  3. Dans
    Références de (nom)
    , sélectionnez un emplacement, puis
    Accéder à…
FactoryTalk Optix Studio
permet d’accéder à l’instance du type. Les objets référencés dans un NetLogic ne sont pas affichés.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal