Durée
Afficher les données de durée.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Contrôle en lecture seule | ReadOnly | Active/désactive le mode lecture seule. Si cette option est activée, il n’est pas possible d’écrire dans la zone de texte, mais, par exemple, il est possible de sélectionner le texte existant pour le copier-coller. | |
Alignement horizontal du texte | TextHorizontalAlignment | Indique l’emplacement du texte sur l’axe horizontal. | |
Alignement vertical du texte | TextVerticalAlignment | Indique l’emplacement du texte sur l’axe vertical. | |
Événements
Valeur modifiée
- BrowseName
Fournir une réponse