Alignement vertical
Alignement de l’objet sur l’axe vertical. Haut = le côté supérieur est placé sur le côté supérieur du conteneur, à l’exception de la marge supérieure. Bas = le côté inférieur est placé sur le côté inférieur du conteneur, à l’exception de la marge inférieure. Centre = le centre de l’objet est placé au centre du conteneur, à l’exception des marges supérieures et/ou inférieures. Étirer = la hauteur de l’objet équivaut à la hauteur du conteneur, à l’exception des marges supérieures et/ou inférieures.
- BrowseName
- VerticalAlignment
Valeurs
Value | DisplayName | Description |
---|---|---|
0 | Haut | Le côté supérieur est placé sur le côté supérieur du conteneur, à l’exception de la marge supérieure. |
1 | En bas | Le côté inférieur est placé sur le côté inférieur du conteneur, à l’exception de la marge inférieure. |
2 | Au centre | Le centre de l’objet est placé au centre du conteneur, à l’exception des marges supérieures et/ou inférieures. |
3 | Étirer | La hauteur de l’objet est égale à la hauteur du conteneur, à l’exception des marges supérieures et/ou inférieures. |
Fournir une réponse