Variable
LogicObject
 : accès direct à l'objet NetLogic

Chaque NetLogic affiche une variable
LogicObject
, qui représente le même nœud NetLogic. Cette variable est utile pour accéder directement au nœud.

Exemples

Cet exemple montre la valeur de la variable
Speed
contenue dans le NetLogic défini sur
100
LogicObject.GetVariable("Speed").Value = 100;
Cet exemple montre la valeur de la variable
Speed
attribuée à la variable de nombre entier C#
speed
.
int speed = LogicObject.GetVariable("Speed").Value;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal