Style d’info-bulle

Propriétés globales pour toutes les info-bulles d’objet dans le projet.
BrowseName
ToolTipStyle
SuperType
Style de contrôle(ControlStyle)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Couleur d’arrière-plan
BackgroundColor
Si l’apparence est Par défaut, Circulaire avec bordure ou Rectangulaire avec bordure, il s’agit de la couleur du bouton. Si l’apparence est Accentuation, la couleur est celle définie dans la feuille de style dans la propriété Couleur de surbrillance.
Couleur de texte
TextColor
Couleur du texte à afficher.
Couleur de bordure
BorderColor
Couleur de bordure du polygone.
Largeur de bordure
BorderWidth
Épaisseur de la bordure de l’objet.
Famille de polices
FontFamily
Famille de polices.
Épaisseur de police
FontWeight
Épaisseur de police.
Police en italique
FontItalic
Active/Désactive les italiques dans le texte.
Taille de police
FontSize
Taille de police.
Rayon
Radius
Rayon des angles des objets.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.