Déboguer le code

L'initialisation du processus de débogage est différente pour le NetLogic de conception et d'exécution.
Conditions préalables
  1. Pour déboguer le code
  2. Dans Visual Studio ou Visual Studio Code, en mode débogage, ouvrez le NetLogic que vous souhaitez vérifier.
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Si le NetLogic est en cours d’exécution, sélectionnez
      Start Debugging
      ou appuyez sur
      F5
      .
    • Si le NetLogic est en cours de conception, dans
      FactoryTalk Optix Studio
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le NetLogic et sélectionnez une méthode à exécuter.
  4. Déboguez le code.
    Pour plus d’informations sur le débogage dans Visual Studio, consultez la rubrique Premier aperçu du débogueur - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.
    Pour plus d'informations sur le débogage dans Visual Studio Code, consultez la rubrique Débogage dans Visual Studio Code.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal