- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
- Esercitazioni
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sulle NetLogic
- Esercitazione su OPC UA
Database interno
Oggetto che rappresenta un database SQLite interno al progetto a runtime
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
In memoria | InMemory | Abilita/disabilita la modalità di memorizzazione non persistente. In questa modalità, al riavvio dell'applicazione FactoryTalk Optix i contenuti dell'archivio non sono più disponibili | |
Nome file | Filename | Nome personalizzato del file del database | |
Tabelle | Tables | (Ereditato da Archivio) | |
Massima lunghezza del nome di colonna | MaxColumnNameLength | (Ereditato da Archivio) | |
Numero massimo di colonne | MaxColumnCount | (Ereditato da Archivio) | |
Mappa di compatibilità dei tipi di dati | DataTypeCompatibilityMap | (Ereditato da Archivio) | |
Stato | Status | (Ereditato da Archivio) |
Metodi
Backup
- BrowseName
- Backup
Effettua il backup a caldo su file del database interno
Nome | DataType | Descrizione |
---|---|---|
OutputFilePath | Percorso al file di backup |
Nome | DataType | Descrizione |
---|---|---|
Result | Risultato dell’operazione di backup |
Ripristina
- BrowseName
- Restore
Effettua il ripristino a caldo da file del database interno
Nome | DataType | Descrizione |
---|---|---|
InputFilePath | Percorso al file da ripristinare |
Nome | DataType | Descrizione |
---|---|---|
Result | Risultato dell’operazione di ripristino |
Fornire un feedback