Creare un'enumerazione
Creare un oggetto di enumerazione e definire i membri di enumerazione nell'editor.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che dovrà contenere l'enumerazione e selezionare .
- SelezionareEnumerazionee scegliereSeleziona.Viene visualizzatoEnumerazionesotto il nodo.#
- InVista progetto, fare doppio clic suEnumerazione.#L'editor di enumerazioni viene visualizzato nel riquadro centrale.
- Nell'editor, gestire i membri di enumerazione:
- Per aggiungere un membro, selezionaree completare:

- Valore. Valore del membro di enumerazione. Il valore è generalmente un numero intero consecutivo.
- Display name. Nome del membro di enumerazione.
- Descrizione. Informazioni aggiuntive sul membro di enumerazione.
- Per modificare unValore,Nome visualizzatooDescrizione, fare doppio clic sulla cella corrispondente e immettere un nuovo valore.
- Per rimuovere un membro, selezionare una cella nella riga corrispondente e selezionare.Elimina
- (Opzionale) InProprietàselezionare, selezionare
Display namee immettere il nome visualizzato. - (Opzionale) InProprietàselezionare, selezionare
Descrizione, quindi immettere la descrizione.
enumerazione
Fornire un feedback