Configurare un video
Inserire un contenitore di file video nel progetto e inserire un file video al suo interno. Utilizzare i file video locali rispetto al progetto o i video remoti.
- InVista progetto, inUI, fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, quindi selezionare .
- InPercorso, procedere in uno dei seguenti modi:
- SelezionareSfogliae selezionare il video locale da visualizzare.SUGGERIMENTO:Per trovare gli elementi, iniziare a digitare il nome dell'elemento da trovare inSeleziona file.Se il file non viene visualizzato inSeleziona file, selezionaree, in
Importa fileImporta file, selezionare il file da importare, quindi scegliereSeleziona. - Immettere l'indirizzo del file del video remoto da visualizzare.
- (Opzionale) Impostare le opzioni di riproduzione automatica.
- Riproduzione automatica. Il video verrà riprodotto automaticamente. Disabilitato per impostazione predefinita.
- Muto. Il video verrà riprodotto senza audio. Disabilitato per impostazione predefinita.
- Ripetizioni. Specifica il numero di volte in cui verrà riprodotto il video. Il valore predefinito è1.
- (Opzionale)Muto.
- (Opzionale) Impostare le proprietàAspettoeDimensione e Layout.
Fornire un feedback