Video
    Riproduce un video a runtime.
Caso d'uso
      Usare dei video incorporati per spiegare una procedura manuale.
Formati video supportati
Il formato video supportato FactoryTalk®Optix™
 dipende dal sistema operativo in uso.In 
Windows®
 sono supportati i seguenti formati video:- Video DV
- H.264
- H.263 (profilo di base H.264 compatibile con la modalità intestazione video breve MPEG-4 Pt2)
- MJPEG
- MPEG-4 Parte 2
- MPEG-4 v1/v2/v3
- Windows Media Video (WMV)
Per ulteriori informazioni, vedere https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/medfound/supported-media-formats-in-media-foundation
Su Ubuntu, i seguenti formati sono disponibili per impostazione predefinita, senza plug-in di terze parti:
- ASF
- AVI
- 3GP/MP4/MOV
- FLV
- MPEG-PS/TS
- MKV/WEBM
- MXF
- OGG
     SUGGERIMENTO: 
    
Su Ubuntu, 
FactoryTalk Optix
 utilizza le funzionalità di GStreamer, che possono essere estese tramite plug-in di terze parti, per supportare formati video aggiuntivi.Potrebbe essere necessaria la configurazione manuale per abilitare o installare tali componenti nel computer target.
Su OptixPanels sono supportati gli stessi formati video, ma non è possibile installare plug-in aggiuntivi.
Fornire un feedback