Aprire un progetto
Aprire progetti da una cartella locale, una condivisione di rete o un repository di origine.
- Nella barra degli strumenti principale, selezionare.
ProgettoViene aperta la pagina iniziale. - SelezionareApri.
- Nella parte superiore della pagina, selezionare:
- Recente. Selezionare il progetto da aprire o sfogliare per selezionare il progetto da aprire.SUGGERIMENTO: Quando si apre un progetto recente, visualizzareTuttii progetti o solo i progettiLocalioRemotidopoFiltro. Selezionare la freccia per attivare/disattivare l'ordine dei progetti in base alla data e ora più recente in cui i progetti sono stati modificati.SUGGERIMENTO: Quando si sfogliano i progetti, è possibile selezionare il file di progetto (.optix) o il file di progetto esportato (.optix.z) da aprire. Per ulteriori informazioni sull'esportazione dei progetti su file, vedere Esportare un progetto.
- Remoto. SelezionareRemotoper selezionare il progetto da aprire, oppure immettere un URL per accedere a un progetto remoto:
- URL remoto. Inserire l'URL del repository remoto. Questa è la posizione URL in cui viene archiviato il progetto in remoto. Se l'URL non è noto, chiedere all'amministratore di sistema.
- Percorso. Entrare nella cartella sul computer locale in cui salvare ed eseguire il commit delle modifiche prima di eseguirne il push al repository remoto. La posizione predefinita è. SelezionareC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixper passare a un percorso diverso.
Sfoglia fileSUGGERIMENTO: Se si accede aFactoryTalk Optixe a una soluzione di controllo di una versione supportata, la pagina iniziale visualizza automaticamente tutti i potenziali repository a cui è possibile accedere con l'account controllo di versione e tutti i progetti che è possibile aprire. L'accesso a una soluzione di controllo della versione e aFactoryTalk®Hub™sincronizza i repository. - SelezionareApri. "Apertura del progetto da remoto" viene visualizzato nella barra di stato e il nuovo progetto viene aperto con lo stesso nome del repository remoto.
- Carica dal dispositivo. Selezionare il dispositivo in cui caricare il progetto nel computer di sviluppo, selezionareConnetti, quindi:
- Se richiesto, immettere la password.
- (Opzionale) Selezionare i file dell'applicazione da caricare.
- (Opzionale) Modificare la destinazione del progetto.
- SelezionareOK.
Per ulteriori informazioni su come conservare i dati nei database di ritentività caricati dal dispositivo, vedere Gestire i dati caricati da un dispositivo.Per ulteriori informazioni su come scaricare progetti di origine nei dispositivi client, vedere Aggiungere un dispositivo client.
- Se il progetto è stato creato utilizzando una versione precedente diFactoryTalk Optix Studio, viene visualizzata la finestra di dialogoAggiornamento Progettoe viene effettuato l'aggiornamento all'ultima versione. SelezionareAggiornaper eseguire l'aggiornamento e aprire il progetto.
Viene aperto il progetto. Se era presente un progetto già aperto, il progetto si apre in una nuova istanza di
FactoryTalk Optix Studio
.recente
remoto
recente
locale
Fornire un feedback