Esportare un progetto
Esportare un progetto per archiviare il progetto o per inviare il progetto a un altro utente in un singolo file. È possibile proteggere il progetto esportato con una password.
- Nella barra degli strumenti principale, selezionare l'elenco a discesa accanto a.Salva
- Selezionare .
- (Opzionale) Modificare il nome del progetto.
- (Opzionale) Modificare la posizione in cui esportare il progetto.
- (Opzionale) Immettere una password per proteggere il progetto esportato.
- SelezionareEsporta.
Fornire un feedback