Aggiungere un dispositivo client
Configurare un dispositivo client per consentire la distribuzione tramite
Applicazioni FactoryTalk Optix
sulla rete.- Dalla barra degli strumenti principale, accanto a, selezionare l'elenco a discesa client.Esegui
- (Opzionale) InImpostazioni dispositivo client, per visualizzare solo i dispositivi client remoti attivi, attivare/disattivareDispositivi remoti attivi.SUGGERIMENTO: Aggiornare i dispositivi client remoti selezionandoAggiorna.
- Selezionare uno dei seguenti:
- Una cartella e selezionare.

- Un dispositivoFactoryTalk®Remote Access™e selezionareper aggiungere un dispositivo accessibile dalla rete del dispositivo selezionato
FactoryTalk Remote Access.
- (Opzionale) InNome, modificare il nome del dispositivo target.IMPORTANTE: Solo i caratteri alfanumerici sono consentiti nel nome.
- InIndirizzo IPimmettere l'indirizzo IP del dispositivo target.
- InNome utente, immettere il nome utente per accedere al dispositivo target.
- Nome utenteWindows®
- Un nome utente di sistema:
- DOMAIN\, per gli utenti di dominio.username
- , per utenti locali su dispositivi appartenenti al dominio..username
- , per utenti locali su dispositivi non appartenenti al dominio.username
- Nome utente Linux
- Un nome utente amministratore.
IMPORTANTE: È necessario configurare una password per l'utente sul dispositivo target. - (Opzionale) InPercorso destinazione, immettere il percorso sul dispositivo target in cui trasferire l'applicazione.SUGGERIMENTO: Il percorso di destinazione di trasferimento predefinito è%localappdata%. Definire un percorso personalizzato è utile quando la partizioneC:\sul dispositivo client è protetta da scrittura.NOTA: È possibile trasferire un solo progetto. Di conseguenza, qualsiasi applicazione trasferita in precedenza nelPercorso destinazionerimuove il percorso nella destinazione predefinita e qualsiasi applicazione precedentemente trasferita nella destinazione predefinita rimuove ilPercorso destinazione.NOTA: IlPercorso destinazioneè solo per i dispositivi clientWindowsche eseguonoFactoryTalk Optixcome applicazione.Il Percorso destinazionenon è supportato durante il trasferimento dell'esecuzione diFactoryTalk Optixcome servizio.
- (Opzionale) SelezionareCrittografia progetto sul dispositivoper crittografare il progetto trasferito sul dispositivo target.Per ulteriori informazioni, vedere Crittografia progetto su un dispositivo client.
- (Opzionale) SelezionareScarica progetto di origine sul dispositivoper scaricare il progetto di origine sul dispositivo target.SUGGERIMENTO: Il download del progetto di origine sul dispositivo target consente di caricare il progetto di origine dal dispositivo target al computer di sviluppo. Per ulteriori informazioni, vedere Aprire un progetto.
- ScegliereSelezionaper selezionare il dispositivo client target.
Fornire un feedback