Configurare una libreria remota
Configurare una libreria remota per memorizzare template di oggetti e variabili in un repository Git remoto.
Prerequisiti
Ottenere l'URL del repository Git remoto per memorizzare le credenziali utente e la libreria.
IMPORTANTE:
Verificare che il repository Git sia sicuro per memorizzare la libreria remota. Contattare l'amministratore del repository per sapere chi è in grado di accedere al repository.
- Per configurare una libreria remota
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare.Librerie
- InLibrerie dei template, selezionaree selezionare
Nuova libreria remota.SUGGERIMENTO: Per utilizzare il controllo della versione, i nomi della libreria FactoryTalk Optix e i nomi del repository devono corrispondere. I nomi della libreria e del repository devono contenere solo caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e caratteri di sottolineatura. - InPosizione remota, immettere l'URL del repository Git in cui memorizzare la libreria.
- (Opzionale) Immettere un nome per la libreria.
La nuova libreria remota viene visualizzata in
Librerie dei template
.- Aggiungere template alla libreria. Vedere Creare un template.
Fornire un feedback