Librerie
Le librerie contengono definizioni di oggetti che è possibile aggiungere ai progetti.
Tipi di libreria
Tipo | Descrizione |
|---|---|
Libreria | La libreria predefinita di oggetti che non è possibile modificare o rimuovere. Le librerie sono fornite per:
|
Libreria personalizzata | Una libreria creata da un utente che contiene una serie di oggetti ricavati dalle librerie o personalizzati per specifici scenari di automazione. |
SUGGERIMENTO:
Per trovare rapidamente un template, selezionare un elemento qualsiasi in
Componenti
e iniziare a digitare.Repository delle librerie
È possibile memorizzare le librerie in locale o in un repository Git remoto. Le librerie sono disponibili in tutti i progetti
FactoryTalk Optix
.Le librerie vengono salvate nella cartella .
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\LibrariesAggiornamenti delle librerie
Le librerie e gli oggetti di libreria sono collegati alla versione del software
FactoryTalk Optix
con cui sono stati configurati originariamente. Quando si installa una versione aggiornata di FactoryTalk Optix
, le librerie incorporate vengono aggiornate automaticamente per essere compatibili con il nuovo software.Se il proprio progetto contiene librerie personalizzate che usano componenti modificati nella versione aggiornata di
FactoryTalk Optix
, è necessario aggiornare manualmente le librerie personalizzate.libreria
Fornire un feedback