Configurare una libreria locale
Configurare una libreria locale personalizzata in cui memorizzare i template di oggetti e variabili.
SUGGERIMENTO:
Per utilizzare una libreria locale personalizzata in un altro computer, copiare la cartella con il nome della libreria desiderata da alla stessa posizione in un altro computer. In alternativa, è possibile utilizzare librerie remote. Vedere Configurare una libreria remota.
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare.Librerie
- InLibrerie dei template, selezionaree selezionare
Nuova libreria. - (Opzionale) Immettere un nome per la libreria.SUGGERIMENTO: Per utilizzare il controllo della versione, i nomi della libreria FactoryTalk Optix e i nomi del repository devono corrispondere. I nomi della libreria e del repository devono contenere solo caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e caratteri di sottolineatura.
La nuova libreria viene visualizzata in
Librerie dei template
.- Aggiungere template alla libreria. Vedere Creare un template.
libreria locale
locale
Fornire un feedback