Modificare un'immagine
Modificare un'immagine sul canvas per modificare la figura visualizzata nell'oggetto immagine.
- DaVista progetto, fare doppio clic suMainWindow (type)per aprire l'editor in una scheda separata.
- Sul canvas, fare doppio clic sull'immagine che si desidera modificare.NOTA: È anche possibile modificare un'immagine inVista progettofacendo doppio clic sull'immagine inVista progettoper aprire una scheda nell'editor.
- InSeleziona file, selezionare l'immagine da visualizzare, quindi scegliereSeleziona.SUGGERIMENTO: Se l'immagine non viene visualizzata inSeleziona fileselezionare, mentre in
Importa fileImporta fileselezionare l'immagine da importare e scegliereSeleziona.
Fornire un feedback