Interfaccia di FactoryTalk Optix Studio
Di seguito è riportato un esempio di
FactoryTalk Optix Studio
in fase di progettazione.Componenti di FactoryTalk Optix Studio

Elemento | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
![]() | Modello informativo del progetto che visualizza il contenuto e la struttura del progetto in nodi. Un nodo può essere un elemento padre con nodi figlio. | |
![]() | Tipi di oggetti e tipi di variabili su cui sono basate le istanze degli oggetti. I tipi predefiniti sono raggruppati in cartelle in base allo scopo. I tipi personalizzati sono raggruppati in cartelle che rispecchiano la struttura in Vista progetto . | |
![]() | Messaggi correlati al funzionamento dell' Applicazione FactoryTalk Optix . Le applicazioni che sono in esecuzione e sono collegate a FactoryTalk Optix Studio sono visualizzate su Output dell'emulatore . | |
![]() | Schede | Schede degli oggetti aperti in corso di modifica nell'editor. Se si passa il mouse su una scheda per selezionare senza salvare il progetto, viene richiesto di salvare le modifiche apportate. |
![]() | Barra degli strumenti dell'editor | Comandi che si applicano al tipo di oggetto in corso di modifica nell'editor. |
![]() | Editor grafico per gli oggetti. Ciascun editor si apre in una nuova scheda e può essere utilizzato per oggetti grafici e tipi di oggetti come importatori di tag e ricette. | |
![]() | Proprietà da impostare per il nodo selezionato in Vista progetto o nell'editor degli oggetti. | |
Fornire un feedback





senza salvare il progetto, viene richiesto di salvare le modifiche apportate.