Vista progetto
La
Vista progetto
visualizza il contenuto della Applicazione FactoryTalk Optix
in una struttura ad albero di cartelle.Cartelle
Ogni cartella dispone di un'icona dedicata e un menu contestuale. Il menu contestuale visualizza gli oggetti che è possibile creare nella cartella. Qualsiasi sottocartella creata visualizza le stesse opzioni della cartella su cui si basa. È possibile creare più versioni di una cartella.
Pulsanti
La
Vista progetto
contiene i pulsanti per navigare nel contenuto dell'applicazione. Sono presenti alcuni pulsanti nella barra del titolo di Vista progetto
o nell'oggetto selezionato.
Elemento | Descrizione |
|---|---|
Indietro | Rendere attivo il riquadro selezionato in precedenza. |
Avanti | Rendere attivo il riquadro selezionato successivo. |
Dividi la vista progetto | Divide la Vista progetto in due riquadri. |
![]() Aggiungi nuovo | Crea un nodo all'interno del nodo selezionato. |
Elimina | Rimuove il nodo selezionato e i nodi che contiene. |
Stacca vista | Scollega il riquadro dalla finestra principale. |
Collega vista | Scollega il riquadro alla finestra principale. |
Blocca | Blocca il nodo figlio selezionato per nasconderlo dalla Vista progetto . Non è possibile modificare i nodi figlio bloccati. |
Sblocca | Sblocca i nodi figlio selezionati per visualizzarli in Vista progetto . È possibile modificare i nodi figlio sbloccati. |
![]() | Apre l'oggetto selezionato nell'editor dedicato. Solo alcuni tipi di oggetti dispongono di un editor dedicato. |
Barra di ricerca
Utilizzare
Cerca
in Vista progetto
per cercare e filtrare i nodi del progetto nella struttura ad albero.Elemento | Descrizione |
|---|---|
Cerca | Filtra i nodi del progetto nella struttura ad albero in base alla query di ricerca. |
![]() | Viene visualizzato se si immette una query di ricerca. Selezionare per cancellare la query di ricerca. |
![]() | Espandere il selezionatore di filtri disponibili. |
![]() | Comprimere il selezionatore di filtri disponibili. |
![]() | Indica i filtri attivi. Espandere o comprimere il selezionatore di filtri disponibili. |
Fornire un feedback