Pulsante momentaneo
Genera eventi per eseguire metodi. Include le proprietà Durata minima di attivazione e Durata massima di attivazione.
Eventi
Usare questi eventi pulsante per attivare i metodi:
Evento | È generato a runtime quando |
|---|---|
Evento MouseClick | Un oggetto viene cliccato o toccato, quindi rilasciato. |
Evento MouseDown | Un oggetto viene cliccato o toccato. Utilizzare questi metodi per configurare il comportamento dell'evento MouseDown:
|
Evento MouseUp | Il clic o il tocco dell'oggetto viene rilasciato. |
Esempio
Pulsante momentaneo predefinito

Fornire un feedback