Creare un certificato
Per comunicare in modo sicuro, le applicazioni OPC UA devono avere certificati pubblici appropriati e chiavi private corrispondenti.
- Nella barra del titolo, selezionare la freccia a discesa dopoe selezionare
Opzioni FactoryTalk Optix StudioCreazione certificato. - InSoggetto, completare:
- Nome comune. Nome dell'URL.
- Organizzazione. Nome dell'organizzazione.
- Unità organizzativa. Divisione dell'organizzazione per la quale si sta creando il certificato.
- Località. Città dove si trova l'organizzazione.
- Stato. Nome dello stato o della provincia in cui si trova l'organizzazione.
- Nazione. Nazione in cui si trova l'organizzazione.
- InInformazioni OPC UA, completare:
- URI applicazione. URI globalmente univoco per l'applicazione.
- Nomi di dominio. Nome host dei dispositivi su cui viene eseguita l'applicazione.IMPORTANTE: I nomi DNS vengono riconosciuti solo se minuscoli.
- Indirizzi IP. Indirizzi IP sui quali verrà eseguita l'applicazione.
- InImpostazioni certificato, completare:
- Dimensione chiave RSA. La dimensione, in bit, della chiave RSA.IMPORTANTE:I valoriDimensione chiave RSAeAlgoritmo di firmasono compatibili con i criteri di sicurezza OPC UA impostati negli oggetti client OPC UA e server OPC UA.Più alti sono i valori diDimensione chiave RSAeAlgoritmo di firma, maggiore è l'uso delle risorse per la crittografia e la decrittografia dei messaggi tra server e client.
- Algoritmo di firma. Algoritmo che creerà il certificato.
- Data di scadenza. La data di scadenza dell'SSL.
- InNome, immettere il nome del certificato.
- InPercorsoimmettere o selezionare la posizione in cui archiviare il certificato.
- SelezionareCrea.
Rockwell Automation
consiglia di eseguire il backup del certificato in una cartella personale, all'esterno del progetto.Fornire un feedback