Codici operazione di lettura/scrittura
Per ciascuna operazione di lettura/scrittura di un tag singolo o multiplo, il controller genera un codice operazione che descrive il risultato dell'operazione.
Descrizione dei codici operazione
Codice | Descrizione |
|---|---|
Good | L'operazione di lettura/scrittura è riuscita. |
BadNoCommunication | L'operazione di lettura/scrittura non è riuscita a causa di un timeout, ad esempio un timeout della connessione. Il timeout è determinato dal valore della proprietà Timeout di una Stazione di comunicazione . |
BadCommunicationError | L'operazione di lettura/scrittura non è riuscita perché il controller ha restituito un errore. |
BadConfigurationError | L'operazione di lettura/scrittura non è riuscita a causa di un errore di configurazione del tag, ad esempio un indirizzo non valido. |
Leggere i codici operazione in C#
È possibile leggere i codici operazione nelle NetLogic. Se il valore restituito è
0
, la comunicazione è buona. Se il valore restituito è diverso da 0
, la comunicazione è interrotta.Esempio:
var station = Project.Current.Get<Station>("CommDrivers/RAEtherNet_IPStation1");var stationState = station.OperationCode
Fornire un feedback