Driver di comunicazione
Utilizzare i driver di comunicazione per stabilire connessioni con controller e importare tag. Utilizzare i tag del controller per progettare la logica dell'applicazione.
Oggetti del driver di comunicazione
Ciascun driver di comunicazione è costituito dalla seguente gerarchia di oggetti:
- Driver di comunicazione. Rappresenta un protocollo di comunicazione.
- Stazione di comunicazione. Rappresenta un controller fisico. Ildriver di comunicazionepuò contenere più oggettistazione di comunicazione.
- Tag. Contiene i tag importati dal controller.Ciascun tag importato crea una variabile tag di progetto corrispondente. I valori e i tipi di dati delle variabili Tag rimangono sincronizzati con i valori dei tag sul controller a runtime in modalità lettura e in modalità scrittura. I tag possono contenere cartelle e altri tag.SUGGERIMENTO: Quando il tipo di dati del tag del controller non corrisponde a un tipo di dati standard OPC UA, viene impostato il tipo di dati OPC UA più rilevante per la variabile.
- Tipi. Contiene i tipi importati dal controller.
- TagImporter. A seconda delDriver di comunicazione, consente di importare tag da controller in modalità online o offline.Utilizzare la modalità offline per importare un file con tag esportati dal controller. Utilizzare la modalità online per stabilire una connessione con il controller nella rete e importare tag dal controller.
È possibile comunicare con controller che supportano protocolli personalizzati tramite l'interfaccia seriale utilizzando il driver di comunicazione
Porta seriale
. Per le implementazioni avanzate, è possibile utilizzare API C# dedicate. Vedere Riferimento API C#.Comunicazione a runtime
Mantenere i valori e i tipi di dati dei tag importati sincronizzati con il controller. I tag si sincronizzano a intervalli regolari in base al valore del
Tempo di polling per variabili dinamiche
dei presentation engine.Per ottimizzare le operazioni di lettura/scrittura,
FactoryTalk Optix Studio
sincronizza i tag visualizzati o scritti negli oggetti grafici attivi. Per risparmiare larghezza di banda, i valori dei tag del controller vengono aggiornati in fase di runtime solo quando Applicazioni FactoryTalk Optix
visualizzano i valori dei tag.Fornire un feedback