Pulsante ritardato
Genera eventi per eseguire metodi. Include un evento MouseLongPress.
Eventi
Usare questi eventi pulsante per attivare i metodi:
Evento | È generato a runtime quando |
|---|---|
Evento MouseLongPress | Viene fatto clic su un oggetto oppure viene toccato un oggetto per il tempo specificato nella proprietà Ritardo . |
Evento MouseClick | Un oggetto viene cliccato o toccato, quindi rilasciato. |
Evento MouseDown | Un oggetto viene cliccato o toccato. |
Evento MouseUp | Il clic o il tocco dell'oggetto viene rilasciato. |
Esempio
Pulsante ritardato predefinito

Fornire un feedback