Sviluppare un logger degli eventi per gli audit

Sviluppo di un logger che registra
L'applicazione di esempio raccoglie i dati seguenti riguardanti gli eventi di interesse:
  • Sorgente dell'evento (il nodo di progetto sul quale vengono ascoltati gli eventi)
  • ID dell'utente che genera un evento
  • Data e ora dell'evento
  • Cambiamenti dei valori degli attributi (prima e dopo la modifica)
Esempio di applicazione
NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
AuditDemoSingleTable.zip
Prerequisiti
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Aggiungere funzionalità che generano eventi. Per riferimento, vedere altri progetti di esempio.
    Ad esempio, aggiungere un riquadro di login.
  3. Creare e configurare un logger degli eventi. Vedere Aggiungere un logger degli eventi.
  4. Creare l'interfaccia dell'applicazione e integrarla con il progetto. Per riferimento, vedere i progetti di esempio.
  5. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  6. Salvare il progetto.
Esempio di progettazione di applicazioni
Selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal