Creare una casella di controllo che mostra o nasconde l'orologio

Creare una casella di controllo collegata dinamicamente con una variabile specifica dell'utente che mostra o nasconde l'orologio.
  1. Creare la casella di controllo:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Casella di controllo
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sulla casella di controllo, selezionare
      Edit
      e immettere
      ShowClockCheckBox
      .
  2. Configurare la casella di controllo:
    1. In
      Proprietà
      , creare un collegamento dinamico tra
      Attivo
      e
      Alias
      {Session}
      Sessione
      Utente (Pointer)
      Utente (Pointed)
      UserPersistentSettings
      ShowClock
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
    2. Impostare
      Testo
      su
      Show clock
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal