Duplicare un oggetto grafico
Copiare e incollare un oggetto per duplicare la configurazione dell'oggetto. Gli oggetti duplicati garantiscono la coerenza e consentono di risparmiare tempo durante la creazione di oggetti.
- InVista progettoo nell'editor, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto da duplicare e selezionareCopia.SUGGERIMENTO: È anche possibile selezionare l'oggetto e premere .
- InVista progettoo nell'editor, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto che dovrà contenere l'oggetto duplicato e selezionareIncolla.SUGGERIMENTO: È inoltre possibile selezionare l'oggetto che dovrà contenere l'oggetto duplicato e premere .
Fornire un feedback