Allarmi

Un allarme è un evento che indica lo stato di un processo o di una macchina a runtime. Gli allarmi indicano che un elemento richiede attenzione o intervento, come una variabile che raggiunge un valore critico. Ad esempio, una variabile di temperatura può variare rispetto al normale valore impostato e attivare l'allarme.
Gli stati di allarme includono:
  • Attivo. Allarme attualmente attivo.
  • Riconosciuto. Allarme indirizzato.
  • Confermato. Allarme risolto.
  • Disabilitato. Allarme inattivo.
Creare allarmi utilizzando tipi di allarmi, widget e oggetti.
SUGGERIMENTO: Quando un controller dispone di un server non-OPC UA, per monitorare il sistema è necessario importare le variabili del controller e fare riferimento alle variabili del controller negli oggetti di allarme. Se l'applicazione espone un server OPC UA,
FactoryTalk Optix Studio
può comunicare automaticamente con i server OPC UA tramite l'oggetto
Applicazioni
. L'applicazione legge automaticamente gli eventi di allarme esposti dal server OPC UA per visualizzare lo stato degli eventi e le informazioni sull'allarme.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal